结果:找到"PLC扩展模块 ModbusRTU 无线 远程IO模块 远程数显模块",相关内容1000条
- 适合监控摄像头4G低功耗LTE无线通信模块资料分享
- 大家好,没错我是zdl00000,今天给大家分享一款低功耗LTE无线通信模块的资料G8100是一款基于高通平台、工业级高性能、集成多种无线通信模式,超低功耗最低仅0.4毫安的模块,外型尺寸仅为28mm*31mm*2.8mm。模块采用四核1.3GHz主频ARM以及Cortex-A7处理器,使用内存LPDDR2SDRAM,支持240MHz速率,支持全球定位系统包括GNSS:GPS,GLONASS,BeiDou/Compass,Galileo,andQZSS;以及高通的LocationGen8Cengine;丰富的输入输出接口和丰富的GPIO接口,包括SDIO接口,双频WIFI接口,BT4.2接口...
- 所属专栏: 开发板、模块及工具 标签: 无线模块 通讯模块 LTE 低功耗模块 发帖人:zdl00000 发帖时间:2021-12-29 10:18:00
- 4G低功耗LTE无线通信模块资料分享
- G8100是一款基于高通平台、工业级高性能、集成多种无线通信模式,超低功耗最低仅0.4毫安的模块,外型尺寸仅为28mm*31mm*2.8mm。模块采用四核1.3GHz主频ARM以及Cortex-A7处理器,使用内存LPDDR2SDRAM,支持240MHz速率,支持全球定位系统包括GNSS:GPS,GLONASS,BeiDou/Compass,Galileo,andQZSS;以及高通的LocationGen8Cengine;丰富的输入输出接口和丰富的GPIO接口,包括SDIO接口,双频WIFI接口,BT4.2接口,SPI接口,I2C接口,UART接口,USB接口等,非常适合开发智能车载电系统、...
- 所属专栏: 开发板、模块及工具 标签: 无线通信模块 通讯模块 LTE 低功耗模块 发帖人:zdl00000 发帖时间:2021-12-28 13:51:00
- 什么是射频模块?无线射频收发器模块
- RF模块(射频模块)是(通常)小型电子设备,用于在两个设备之间发送和/或接收无线电信号。在嵌入式系统中,通常需要与另一个设备进行无线通信。该无线通信可以通过光通信或通过射频RF模块通信来实现。对于许多应用,选择介质是RF,因为它不需要视线。射频通信包含一个发射器和一个接收器。射频模块的特点:1.成本低无线数据传输模块建立了专用的无线数据传输模式,既节省了人力和物力,又节省了投资。2.工期短要使用数据传输模块建立专用的无线数据传输方法,只需安装适当高度的天线,工程周期只需几天或几周。相比之下,无线方法可以快速建立通信链接,并且工程周期大大缩短。3.适应性强使用无线数据传输模块来建立专用的无线数...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 射频模块 无线射频 收发器模块 RF模块 发帖人:feasycom 发帖时间:2021-03-10 15:08:00
- 40G数据中心网络布线之光模块应用研究
- 40G以太网在数据中心受到广泛欢迎,若要实现40G连接,有两种选择:①使用高速线缆DAC或者有源光缆AOC,它们适用于短距离连接,成本低,便于安装和维护。②使用光模块搭配跳线,适用于长距离连接。下面易天光通信来为大家讲解关于40G的网络布线。1-2、布线链路长度0.5~50米DAC通常用于机架中的连接,并且它将服务器和存储器连接到ToR交换机,高速线缆DAC可以实现高达7m-10m的链路长度,而AOC通常涉及到交换机与交换机之间的连接,链路长度可达50m。3、布线链路长度50~150米当链路长度超过50m时,需要使用40GSR4(EQ854X-3MCD01)光模块进行连接,MPO接口,与OM...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 40G光模块 单模光模块 多模光模块 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-06-17 11:14:00
- 易微联酷宅智能开关/插座/照明模块(支持天猫/小度/小爱/Alexa/Google语音智控)
- 酷宅科技(易微联APP)提供的WIFI/GSM模块,是一款高集成度智能插座模块,无需任何代码开发,仅需做简单的外围电路就可以完成一款成熟的商用智能开关/插座/照明。使用该模块开发的智能设备支持通过“易微联”App快速配对,支持远程控制,点动/定时/延时/循环定时控制,支持设置智能场景。支持国内天猫精灵/小度/小爱同学语音控制,海外支持Echo音箱(WorkswithAlexa)和GoogleHome控制。支持与IFTTT联动设置各种智能场景。支持与GoogleNest联动实现各种温控/湿控和回家/离家场景。WIFI模块支持全球化产品销售,通过DNS直接连接到离设备最近的服务器。目前模块种类有...
- 所属专栏: 开发板、模块及工具 标签: 智能模块/WIFI模块/天猫精灵模块/小爱模块/开关模块/插座模块 发帖人:酷宅科技易微联 发帖时间:2018-11-13 17:34:00
- 光模块是插在哪里的?
- 光模块是插在哪里的?具体设备:光端机,光纤收发器,交换机,光网卡,光纤路由器,光纤高速球机,基站,直放站等。一般传输设备的光口板都配置对应的光模块,详情请看以下内容视频光端机:一般采用1*9单模光模块,一些高清类的光端机也会采用SFP光模块光纤收发器:采用1*9与SFP光模块交换机:交换机会采用GBIC、1*9、SFP、SFP+、XFP、QSFP+、CFP、QSFP28光模块等光纤路由器:一般采用SFP光模块光纤网卡:采用1*9光模块、SFP光模块、SFP+光模块等光纤高速球机:采用SFP光模块基站:移动通信系统中,连接固定部分与无线部分,并通过空中的无线传输与移动台相连的设备。采用SFP、...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 光模块 SFP光模块 1*9光模块 SFP+光模块 发帖人:etulink 发帖时间:2018-09-03 18:53:00
- 光模块最基本的测试参数
- 一个光模块的成品,看似简单。其实生产一个产品,是需要经过多道的检测的。在测试中,有几个参数是非常重要的,只有这些参数符合相关标准,才能使SFP光模块性能最佳。您知道是哪几个测试参数吗?现在让我们细细道来吧!1.发射光功率发射光功率指发射端的光强度,以dBm为单位,是影响传输距离的重要参数。2.接收灵敏度接收灵敏度指可以探测到的光强度,以dBm为单位。一般情况下,速率越高接收灵敏度越差,即最小接收光功率越大,对于光模块接收端器件的要求也越高。3.偏置电流为了使激光器LD高速开关正常工作,必须对它加上略大于阈值电流ITH的直流偏置电流IBIAS,直接用BIAS表示。BIAS过大会加速器件的老化,...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 光模块测试 光模块参数 SFP光模块 光模块温度 光模块性能 发帖人:光纤模块 发帖时间:2018-08-03 17:06:00
- 光模块参数测试:发射光功率、接收灵敏度等这些模块参数需要知道
- 一个光模块的成品,看似简单。其实生产一个产品,是需要经过多道的检测的。在测试中,有几个参数是非常重要的,只有这些参数符合相关标准,才能使光模块性能最佳。您知道是哪几个测试参数吗?现在让我们细细道来吧!1.发射光功率发射光功率指发射端的光强度,以dBm为单位,是影响传输距离的重要参数。2.接收灵敏度接收灵敏度指可以探测到的光强度,以dBm为单位。一般情况下,速率越高接收灵敏度越差,即最小接收光功率越大,对于光模块接收端器件的要求也越高。3.偏置电流为了使激光器LD高速开关正常工作,必须对它加上略大于阈值电流ITH的直流偏置电流IBIAS,直接用BIAS表示。BIAS过大会加速器件的老化,BIA...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 万兆多模光模块 光模块参数 光模块厂家 发帖人:etulink 发帖时间:2018-04-23 16:29:00
- 百科:光模块的参数有哪些?
- 在现代信息网络汇总,光纤通信占据着主导地位,随着网络的覆盖越来越广泛和通信容量的不断增加,通信链路的提升也是必然的发展,光模块在光通信网络中实现着光电信号的转换,是光纤通信的主要器件之一。但是,我们平时都说光模块,那么,光模块的参数有哪些?你知道吗?在本文中,易飞扬通信将给大家做详细的介绍。光模块经过了多年的发展,其封装方式也有了极大的变化,SFP、GBIC、XFP、Xenpak、X2、1X9、SFF、200/3000pin、XPAK、QAFP28等都是光模块封装类型;而低速率、百兆、千兆、2.5G、4.25G,4.9G,6G,8G,10G、40G、100G、200G甚至400G是光模块的传...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 光模块 100G光模块 QSFP28光模块 发帖人:专说光通信 发帖时间:2018-04-13 14:28:00
- 低功耗高灵敏度无线接收芯片
- 芯片型号是CMT2210LB,封装SOP-8。连接:http://www.szlcsc.com/so/product/details_188632.html主要特点及注意事项:1.433.92MHz的频点用的晶振是27.1383M。2.芯片用法和常规芯片一样,一个DOUT直接进单片机就行。3.管脚图里的三个SPI脚,这些是eeprom编程用的,产品上可以不接。4.芯片出厂是默认编程的。规格书:CMT2210LB_2217LB_2217B_EN_V0.8.pdf原理图:CMT221xLB-EM.pdf
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 无线 模块 发帖人:撕碎的火车票 发帖时间:2018-01-29 15:17:00
返回